结果:找到"​LOTO示波器 动作编程功能 (命令批处理)",相关内容1000条
  • ​LOTO示波器软件新增导览功能
  • 新版本的大部分型号LOTO示波器的上位机软件我们改成了导航工具条方式。原来的方式是把所有功能都显示在不同的标签页中,这样的优点是非常快捷方便,基本上用鼠标一两次点击就能直达想要的功能设置。但是缺点是不熟练的客户可能记不住各种功能的标签位置在哪里,反而变得不快捷。为了适应大部分初学者客户的操作习惯,我们在新版本的上位机软件上改变了显示方式,将所有功能分类整理,用导览的方式展示,这样更方便不熟悉的客户通过导览找到各个功能的入口。同时,随着LOTO示波器软件的功能越来越多,这种导览的方式能容纳更多的新功能。逻辑分析仪和信号发生器是单一的功能,所以从这个导览条点击之后,会直接在右侧的“其他功能”标签...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO 导览 发帖人:LOTO 发帖时间:2024-05-28 10:59:00
  • LOTO示波器软件PC缓存(波形录制与回放)功能
  • 当打开PC缓存功能后,软件将采用先进先出的原则排队对示波器采集的每一帧数据,进行帧缓存。当发现屏幕中有感兴趣的波形掠过时,鼠标点击软件的(暂停)按钮,可以选择回看某一帧的波形。一帧数据的量是当前用户选择时基档位缓冲区总数据大小。不同时基档位缓冲区大小不同,因此具体一帧能存储多长时间根据用户选择时基档位决定的。PC缓存功能在不同型号的LOTO示波器软件上打开位置会稍有不同。不过都可以在如下箭头位置勾选打开。也可以在示波器的功能导览里找到如下所示的设置区域,我们可以通道选择1处的“保存与回放”,打开2处的设置页面,勾选PC缓存功能,和我们直接在波形显示区3处勾选PC缓存功能是一样的。PC缓存帧数...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2024-05-14 14:46:00
  • ​LOTO示波器动作编程功能(命令批处理)
  • 动作编程功能是为了方便客户根据自己的应用场景,做到一个按键就连续做多个示波器操作,从而降低了对操作人员的技术要求,做到傻瓜式操作。之前LOTO有个类似的功能,是把示波器的基础设置根据不同的测试场景存成不同的设置文件,需要时可以选择合适的场景设置导入进来这个设置文件。它和动作编程(命令批处理)的区别是,设置文件是静态的,而动作编程时动态的。也就是说设置文件只能在导入这个设置的时刻,将所需要的设置实施一次;而动作编程可以让用户编辑按顺序逐步执行哪一个具体的功能操作,几乎可以代替人手点击操作的一系列动作序列。如下图所示,动作编程功能属于LOTO示波器的非标功能,从非标功能按键弹出的功能导览窗口中选...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2024-05-11 16:01:00
  • LOTO虚拟示波器实测
  • 乐拓科技以研发为核心,以质量为前提,以服务为理念,致力为您提供高性价比的电子测量仪器。技术团队不断提升和改进产品软硬件,令其拥有丰富的软件功能和稳定的运行性能。我们为客户提供免费的软件更新,让您的LOTO产品免费解锁最新功能。欢迎加入技术交流群。产品介绍,案例应用,视频讲解,资料下载,帮助您快速上手。群里有研发工程师和各行各业用户群,欢迎提问,交流。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-03-24 14:50:00
  • LOTO新型号支持串口蓝牙示波器
  • LOTO串口/蓝牙示波器面世LOTO一直专注在虚拟示波器领域,以USB虚拟示波器为基础,扩展了很多功能模块,可以把Windows示波器,信号源,逻辑分析仪,频谱分析,数据记录,安卓手机平板支持,隔离差分输入,电流探头,EMC近场检测,LAN局域网远程监测等等合而为一。根据示波器主机的性能不同,可以分为几个系列,每个系列的主机又可以跟不同的扩展模块组合成不同的功能组合。这样下来,LOTO示波器的子型号多达几十种。现在,LOTO的串口232/422/485/蓝牙功能模块面世了,原来的几个系列的示波器的主机,可以插上这些功能模块,从原来的USB示波器,变成232/422/485/蓝牙示波器了。这下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙,串口,LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-03-30 15:29:00
  • 关于PCB换层命令“*”
  • 个人使用中发现PCB换层的命令,一点都不好用,数字键的*键在键盘的右手,而大多数的快捷键的操作都在左手。如果要去换个层的话,要用右手去按,但是右手会一直握着鼠标的,怎样去按这个*键?个人使用的习惯上,我是会去更换这个快捷键的。一般会换成左上角的·按键。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 发帖人:riverwu 发帖时间:2022-03-03 10:45:00
  • ​LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
  • LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO虚拟软件之——FIR数字滤,虚拟LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-14 16:28:00
  • LOTO示波器实测
  • LOTO示波器实测图锦集1
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO,虚拟,多通道 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-08-31 11:17:00
  • LOTO示波器:秒测UI特性曲线(二极管为例)
  • 本文章主要介绍用LOTO示波器、信号发生器模块和电流差分模块测二极管UI特性曲线的案例,当然还可以用该套设备测三极管、场效应管、稳压管和一般的PN结。图1为PN结的UI特性曲线,可以看到,当电压U增大到一定的值时,流过PN结的电流会迅速变化,我们称这个电压为导通电压,不同材料的导通电压不同,硅管的0.7V,锗管的0.3V,用途有整流用的,有开关用的,各种二极管,它的曲线不太一样,当PN结两端的电压加到零点几伏的时候,它两端的电压就不会继续升高了,只是电流在增大。图1.二极管UI特性曲线PN结反向特性:当PN结两端加反向电压时,反向电压值较小时,电流几乎为零,此时的电流为反向饱和电流,当反向电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 11:33:00
  • LOTO示波器软件功能||触发演示
  • 本文主要介绍loto示波器触发的功能那我们大部分的型号的产品是硬件触发的,只有482系列它是软件触发的。硬件触发的好处是它通过硬件的芯片来保障。突发信号不是周期的,是突发的、偶然的信号,基本上有百分之百的捕获率而软件触发它是靠程序,在传到计算机的所有数据里去寻找符合条件的触发,它的捕获率达不到百分之百。只有在中速和低速的时间档位上,它的触发效果才是可以的。当采样了一个信号,比如一个周期信号,在屏幕上显示,你会看到波形很稳定地显示,不会乱晃,相当于默认开启了相位锁定的功能。它的原理就有点类似于自动触发,这个跟传统示波器上的那个自动触发类似,它的前提是信号必须是一个周期信号在菜单栏中高级选项里有...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO 触发演 软件 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-07 10:47:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: